结果:找到"中原 市场 布局",相关内容657条
- EDAPro布局传递元件方向不对
- EDAPro布局传递元件方向不对,希望优化一下,原理图中布局可以一模一样传递到PCB,会更方便Layout。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 布局传递 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2023-06-15 10:24:00
- PCB重叠元件快速分开的方法
- 各位,中午好,好多芯片重合在一起了,每次我都是一个个拖拽,可以向AD那样选一个框,然后就自动分布在框里了,不用拖拽的方法吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB布局 发帖人:DefineYZZ 发帖时间:2021-06-19 16:36:00
- 立创如何布局中原市场的思考
- 个人感觉嘉立创公司,应该在中原地区布局PCB和电子元器件的市场,在南阳或襄阳地区设立PCB生产工厂和电子元器件仓库,这样可以辐射到河南,河北,北京,天津,山东,陕西,四川等地,而南阳和襄阳交通发达,土地又便宜,物流发达,快递费用也很便宜,政府扶持力度大,总之就是成本低,利润大,速度快,最后我想说的是,俺是南阳的,你们去哪里开厂,我村里有地,可以租给你,然后我可以去你们工厂上班不。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 中原 市场 布局 发帖人:PLNNK 发帖时间:2021-03-18 17:49:00
- 原理图工具栏
- 个人认为,这两个工具栏是否放在页面顶上或者右侧更合理呢,现在的工具栏是放在原理图界面。在缩放的时候有些影响体验。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 工具栏布局 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-07-21 11:06:00
- SRAM市场与技术
- 相比于其他市场,汽车市场更为关注技术成熟度。目前FRAM在汽车行业的销售数量已超过8亿台,技术已相当成熟,汽车行业的客户完全可以对此放心无忧为什么要在汽车中使用“FRAM”?与EEPROM和FLASH非易失性内存相比,FRAM在EDR应用上有三大关键优势。对于那些有精确时间要求的应用来说,FRAM会立即具备非易失性。这些应用在系统发生故障时,最重要的数据,如数据记录器通常会面临风险。FRAM擦写周期为10E+14,而EEROM为10E+6,FLASH为10E+5,。因此FRAM是数据记录器的理想选择,其数据可持续写入。FRAM的读写操作功耗低,对于具有独立有限电源如电池或电容的应用来说,尤其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM市场,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-25 16:20:00
- 到2029年MRAM收入将增长170倍
- 一份新市场报告预计,从2018年到2029年,独立MRAM和STT-MRAM的收入将增长170倍,达到近40亿美元的收入。下一代内存技术的增长将主要由取代效率较低的内存技术(例如NOR闪存和SRAM)推动。MRAM容量出货量预测(2017-2029,Coughlin)分析人士预计,包括DRAM,3DXpoint和NAND在内的许多存储技术将在未来几年内增长,但增长最快的将是MRAM存储器。容量方面的出货量预计将从2019年的约0.1PB增长到2029年的近100PB。对MRAM存储器的巨大需求将刺激设备支出的稳步增长。预计MRAM设备市场将从2018年的2600万美元增长到2029年的854...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,STT-MRAM,MRAM市场 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-16 16:08:00
- 萨科微SLKOR的产品优于同类产品,大量进入国内通用市场
- 萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)在中国市场以销售SiCMOS、IGBT为主打产品,几年来销售量节节攀高,强烈挤压英飞凌infineon、IR、AOS万代等的市场空间。为了进一步发展和巩固市场构建产业生态,萨科微SLKOR品牌的系列电源类通用产品大量进入中国市场,品质过硬,完全替换国外TI、ST、NXP等品牌的同类型产品。萨科微SLKOR再立创商城的产品为了让客户用的放心,slkor选取了的应用于电源管理SL494与某国际知名品牌的TL494做了双盲对比测试,结果是slkor的品质优势非常大。测试的数据和结论如下:目前,slkor的sl494已经大规模应用于创联、京泉华...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 萨科微SLKOR、通用市场 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-09 17:13:00
- 立创EDA怎么没自动布局功能呀?
- 我一直没找到这个功能。不知道是不是没有。没自动布局很不方便呀。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自动布局 发帖人:tda7032 发帖时间:2017-11-30 10:50:00
返回